This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV62585:输入电压与输出电压间的关系- AM64x AM62x 分立式电源架构

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407417/faq-tlv62585-input-voltage-vs-output-voltage---am64x-am62x-discrete-power-architecture

器件型号:TLV62585

工具与软件:

尊敬的专家:  

我正在查看一个客户原理图。

客户正在使用 TLV62585DRLR

输入为4.2V、并可切换至3V。

输出为3.3V。

对于 TLV62585DRLR 提供输出或3.3V 和3.3V 输入、您有什么问题吗?

如果在运行期间将4.2V 切换到3.3V、您是否预计3.3V 输出会出现毛刺脉冲。 这种配置是否存在问题。

感谢您的支持。

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    TLV62585具有100%占空比模式、因此能够支持3.3V 输入至3.3V 输出。 但是、高侧 FET 导通电阻 和电感器的 DCR 上会出现压降。 所以输出电压减去这些压降。 如果 VIN 降至3.3V 以下、它仍将保持100%模式、但输出将是 VIN 减去压降。

    对于快速输入线路瞬态、应该没有明显的干扰。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    谢谢你。

    我在数据表中看到线路调节图。

    这对于上述条件是否有效。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    数据表中图10中的线性调整率图是直流线性稳压器曲线。  

    我已经从验证数据中添加了一个示波器屏幕截图、此示波器屏幕截图针对从5.5V 变为3.8V 的快速(1V/us)输入。 使用快速线路阶跃时、VOUT 中会有一个小的下冲/过冲。 VIN 的压摆率会影响结果。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    感谢您提供的意见。

    我怀疑输入电压从3V 变为4.2V 和从4.2V 变为3.3V 时、阶跃可能相似。

    此致、

    Sreenivasa