This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:一个有关 AM62A7 Mcal IPC 模块配置的问题

Guru**** 2540260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391514/am62a7-a-question-about-the-configuration-of-the-am62a7-mcal-ipc-module

器件型号:AM62A7

工具与软件:

大家好!

我正在使用 AM62A7的 Mcal 配置 IPC、我发现 RemoteEp 只能配置0到100的值、如下所示

但是、A53内核要求端点必须大于1024、否则"rpmsg_char_simple"程序将报告如下所示的错误

现在、我不知道如何解决该问题。

MCAL 版本:MCAL_SitaraMpu_09.02.00.05

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您能帮助检查 Joynext 的这个问题吗? 感谢您的支持!

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此处的延迟、我们深表歉意。

    [报价 userid="559189" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391514/am62a7-a-question-about-the-configuration-of-the-am62a7-mcal-ipc-module "]

    我正在使用 AM62A7的 Mcal 配置 IPC、我发现 RemoteEp 只能配置0到100的值、如下所示

    [报价]

    您是否尝试过使用默认 MCAL CECG 中使用的默认 RemoteEp Ipc_Rproc_?  

    然而、A53内核要求端点必须大于1024、否则'rpmsg_char_simple"程序将报告如下所示的错误

    你是对的。 A53中的源终点确实从1024开始。 但是、远程端点会使用 R5F 内核的本地端点进行更新。

    如果您查看 A53.c 文件、我们将 Cdd_Ipc 的本地端点与 A53内核的目标端点进行比较、因为会随机分配一个>= 1024的值。

    您可以开始使用 MCAL 示例中使用的默认端点、然后尝试修改它们。 您也不会遇到任何问题。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    我不明白你说了什么、你能更详细地解释一下吗。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WJ:

    请遵循  MCAL 示例中使用的默认端点、并参阅 MCAL.c Cdd_Ipc 以了解详细信息。

    BR、

    Biao