This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:CCS 加载 DDR-MARGIN-FW 步骤

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408174/am62a7-ccs-load-ddr-margin-fw-steps

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

在 readme.txt 中、可以连接到 HS-AM62A 上的 SMS0_TIFS_0内核 FS? 可以在 GP 器件上执行该操作。 但 AM62A 都是 HS 器件。  

在"MCU SDK"部分的"CCS   启动、加载和运行"中、也没有这样的步骤来连接 SMS0_TIFS_0内核

示例:SK-AM62A-LP EVM

1) 1)创建目标配置。 CCS 预填充了 SK-AM62A-LP EVM 的文件。
a)连接= XDS110
b)电路板= AM62A_SK_EVM
2) 2)给电路板上电并启动目标配置
3) 3)启动串行应用程序、如 TeraTerm。
a)确定 COM 端口可能比较复杂、但它通常是可用的第一个非 XDS COM 端口
4) 4)连接到 SMS0_TIFS_0内核
b)在目标连接时、GEL 将自动运行以配置时钟和器件的电源
5) 5)从"Scripts"选项卡中、突出显示"DDR Init from SMS"、然后单击"Init_SKEVM_LPDDR4_FROM_SMS"
6) 6)该工具的所有先决条件现已完成、可以将其加载到任何 A53内核。
a)右键点击 A53SS0_CORE0_0、然后点击"Connect Target"
b)从"Run"选项卡中、点击"Load"、然后点击"Load Program"
c)浏览至下载的固件.out 文件位置、然后点击 Okay (确定)。
7)固件现已加载到 A53。 点击"Resume"按钮(绿色播放图标)、固件现在将运行。
8) 8)等待固件完成、然后将串行终端中的输出复制到文本文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、您好!

    为支持的所有器件加载该工具的方法有多种、自述文件显示了 两个基本示例、说明如何执行此操作。 我碰巧有一个 GP AM62A 器件、并在编写自述文件时使用了该器件、但如果您愿意、可以按照有关 CCS 启动和连接的 MCU+SDK 部分进行操作。 该工具非常灵活、只要在加载固件之前配置了电源+时钟和 DDR、它就可以正常工作。

    此致、

    卢卡斯