This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:是否有计划支持 AM335x Linux v6.6内核、即 TI SDK 10.0?

Guru**** 2543590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407508/processor-sdk-am335x-is-there-a-plan-to-support-am335x-linux-v6-6-kernel-which-is-ti-sdk-10-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

如果计划支持适用于 AM335x 的 TI SDK 10.0、该版本何时发布?

谢谢

Xulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xulin、

    目前、我们不计划发布适用于 AM335x 的 Linux 内核6.6 SDK 版本。 相反、我们将在今年晚些时候在6.1内核上发布另一个 SDK 版本、我们将称之为 AM335x SDK 9.3。

     2025年的 AM335x SDK 版本将在下一个 LTS Linux 内核上。 我认为这可能是内核6.12、但这可能会发生变化。

    此致、

    Nick