This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:默认 WIC 映像名称的建议

Guru**** 1772095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387683/am625-suggestion-for-default-wic-image-name

器件型号:AM625

工具与软件:

AM62、AM64 SDK 下载页面、所有版本的默认映像名称都相同、如: tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz、在计算机上下载多版本进行测试时会导致混乱、需要逐个重命名。

https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - AM62X/09.02.01.09

我建议使用与 AM335x 类似的版本命名它: am335x-evm-linux-07.03.00.005.img.zip  

https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - AM335X/07.03.00.005

自 SDK8.02以来、所有名称都更改为一个无版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您的反馈、我认为这是一个合理的请求。 我创建并提交了内部 Jira 工单(SITSW-4818)、以将其添加到待办事项中、供软件团队加以改进。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎不接受、SDK10.x 文件名仍然没有版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Jira 被接受、并将在 SDK10.1中解决。