This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH、CPSW9G 最大的通信能力35g?

Guru**** 2569325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408052/tda4vh-q1-tda4vh-cpsw9g-max-communication-capabilities-35g

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!  

   我们使用 TDA4VH、并想知道 CPSW9G 的通信功能是否像这样、

   8个端口、

   1 - 10G、

   1 - 10G、

   6 -- 2.5G,

   共计35g
   是这样吗?

谢谢

Dong Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408052/tda4vh-q1-tda4vh-cpsw9g-max-communication-capabilities-35g "]

     8个端口、

       1 - 10G、

       1 - 10G、

       6 -- 2.5G,

       共计35g
       是这样吗?

    [报价]

    可以、因为 CPSW 以支持 H/W 的角度为128宽度的320MHz CPPI 时钟频率运行。

    此致、
    Sudheer