This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:当我使用DCC工具连接TDA4AL板子时出现、图像捕获时出错。

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407569/tda4al-q1-dcc-tda4al-error-in-capturing-the-raw-image

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

从板端获取图片失败了、DCC工具的overview文档中的 实时 tuning说明中以及之前的网络配置、代码运行都做了、但是在获取的时候出现错误;

请问需要配置Camera Information &(信息&) View吗、Memory (内存) Control中的 Raw file (原始文件) parameters中的参数我已经配置了、PC和板端可以ping通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨曦:

    您是否在 TDA4AL EVM 上运行单摄像头应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、运行 多相机app

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多摄像头应用程序不支持调优工具。

    您必须使用单凸轮应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试单一摄像头应用程序时、您将看到屏幕上打印的一些有关调整工具支持的消息。