请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我希望配置四个独立的千兆 MAC 端口、但由于在 SysConfig 中无法在实例之间共享 MDIO、因此无法创建两个以上的 ENET ICSS 实例、并且 EMAC 设置为双 MAC 而不是交换机模式时、当前仅支持一个端口(ENET_MAC_Port1和 ENET_MAC_PORT2呈灰色显示)。 MCU+ SDK 何时支持此功能? 目前配置四个 MAC 端口的唯一方法似乎是在交换机模式下使用每个 ICSSG、但这并不是我们想要的。
谢谢