This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:从 OSPI 引导

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410589/j784s4xevm-booting-from-ospi

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

大家好!

我有一个具有 TDA4P SoC 的定制电路板、使用 Linux SDK。 在 U-Boot 中配置了新的 DDR、但在引导时、它会显示错误"SPL:Failed to boot from all boot devices"(SPL:无法从所有引导设备引导)。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valeo 团队、您好!使用的是哪款 SDK? 什么引导介质?  使用了哪些引导组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨、您好!

    使用的 SDK 为9.2.0.5
    引导介质也不会通过 OSPI。
    我们仅使用 OSPI 引导介质作为主引导介质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    您能否共享完整的日志以便我们了解故障位置?

    此致、  

    基尔西