This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:内核和 uboot 中的 OSPI 问题

Guru**** 2545990 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403154/processor-sdk-j7200-ospi-issue-in-kernel-and-uboot

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 Linux 09.02 SDK 在 DR821 CPU 上工作、

我们在定制电路板中使用与 OSPI 控制器连接的 IS25WP016D-JNLE SPI 闪存器件、在测试此操作时、我们面临以下问题

1.在 uboot 中、仅单通道和双通道 I/O 工作正常、但四通道模式不工作

 SPI-TX-BUS-WIDTH =<4>;
 SPI-Rx-BUS-width =<4>;

2.在内核中,一次数据读写工作正常,但一旦卸载和挂载的文件复制到 SPI 设备被损坏 ,但文件的内容是正确的,找到测试用例的附件

该闪存器件已在其他定制平台中验证

此致、

Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    [报价用户 id="560105" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403154/processor-sdk-j7200-ospi-issue-in-kernel-and-uboot ]IS25WP016D-JNLE SPI[/QUOT]

    这是我们过去不支持的。 您能否与闪存供应商核实启用此闪存所需的 U-Boot 补丁?
    这是 OSPI 器件还是 QSPI 器件? 您还能告诉我公共数据表吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    这是一个 Quadspi 器件、与我们使用 TI AM62A7进行测试的同一个器件、并且它可在四路模式下运行、我们已为此启用了必要的驱动程序支持。

    查找数据表 URL : https://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP016D.pdf

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    您能否共享您正在使用的 QSPI 模式的 DIP 开关设置?  

    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1025985/faq-tda4vm-how-to-boot-from-qspi&ved=2ahUKEwjrrKOh7pGIAxWIzDgGHQMKJtQQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1SAv0tdPdhjOE-BEEQGpgr

    J721e 设置显示在上面的常见问题解答中。

    此致、  

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    由于我们使用的是定制板、我们没有 QSPI 引导选项、因此我们只想测试 QSPI 闪存存储。
    查看以下随附的图、其中演示了 uboot 中的测试过程

    在这里、我们 写入的数据为"0xAABBCCDD"、但读取的数据为"ffff"、仅在 QSPI 模式下观察到该问题、即单 I/O 和双 I/O 模式数据可正确读取。

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我会在内部与团队核实并回复给您。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    您能否共享为启用 以下闪存器件而添加的补丁?

    [报价 userid="560105" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403154/processor-sdk-j7200-ospi-issue-in-kernel-and-uboot/5372606 #5372606"]

    查找数据表 URL : https://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP016D.pdf

    [报价]

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    查找 QSPI 闪存的 uboot 更改

    e2e.ti.com/.../DRA821_2D00_qspi_2D00_flash.txt

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    谢谢。 我会在内部和我们的 SPI 专家一起对此进行审阅、并在下周早些时候与您联系。

    CDN、读取-延迟=<2>;这是否是您所使用的 QSPI 部分的正确值?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    是的、我们在 AM62A7 CPU 中使用过相同的设置。

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    您可以制作  SPI-TX-BUS-WIDTH =<1>

    尝试相同操作。 我在内部进行了检查、这是使 TX 宽度为1的良好起点。

    AM62A 上的 OSPI0和 J7200上的 OSPI0 IP 之间没有区别。 同一个 DT 节点应该在理想情况下起作用。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    工作设置是
                   SPI-TX-BUS-WIDTH =<1>;
                   SPI-Rx-BUS-width =<1>;


                   SPI-TX-BUS-WIDTH =<2>;
                   SPI-Rx-BUS-width =<2>;
    如果我错了、请纠正我、因为我理解上面的模式是单线和双线、但对于四路模式的测试、我们需要指定。
                   SPI-TX-BUS-WIDTH =<4>;
                   SPI-Rx-BUS-width =<4>;
    因此、这种四路模式对我们不起作用。

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我理解当前的问题。 我们希望您尝试以下产品:

    SPI-TX-BUS-WIDTH =<1>;
    SPI-Rx-BUS-width =<4>;

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我尝试过这个测试案例,但仍然是相同的问题

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    好的、由于我们没有这个闪存、我将咨询我们的内部 SPI 专家并在此处共享调试信息。 您能否尝试写入256个字节。  

    您是否可以写入(RX=1、TX=1)、验证写入并切换到 RX=4、TX=4并尝试读取?

    您可以写入(RX=4、TX=4)、然后切换到 RX=1、TX=1并尝试读取吗?

    此致、  

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我能够以256个字节进行读取/写入、即使最少9个字节、我也可以进行读取/写入



    但低于9字节、不起作用。

    您是否有具体原因

    [报价 userid="274047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403154/processor-sdk-j7200-ospi-issue-in-kernel-and-uboot/5393963 #539393963"]

    您是否可以写入(RX=1、TX=1)、验证写入并切换到 RX=4、TX=4并尝试读取?

    您可以写入(RX=4、TX=4)、然后切换到 RX=1、TX=1并尝试读取吗?

    [报价]

    我在9字节以下尝试了相同的观察结果

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用256个字节进行读/写操作、即使最少9个字节我也可以进行读/写操作
    [报价]

    谢谢 Nikhil 这是一个很好的线索。

    有一个补丁可启用 STIG 模式读取少于8个字节。

    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/?h=ti-u-boot-2023.04&id=53f4ef0a4b809e6c147fb8deed03354631b2f564

    如果您的 U-Boot 具有上述补丁、您能否恢复并检查?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    看起来这些变化对我有用、请回顾一下




    [报价用户 id="560105" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403154/processor-sdk-j7200-ospi-issue-in-kernel-and-uboot "]

    2.在内核中,一次数据读写工作正常,但一旦卸载和挂载的文件复制到 SPI 设备被损坏 ,但文件的内容是正确的,找到测试用例的附件

    [报价]

    您是否也有机会对此进行研究

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎这些更改对我有用、请查看此信

    这些更改看起来没有问题。 很高兴 U-Boot 能够按预期工作。

    机会

    通常、CP 适用于某些特定的文件系统、如 ext4。 您是否已将 MTD 分区格式化为某个文件系统格式?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    当装入 spi 到/mnt 文件夹,我们使用 jffs2文件系统,因此它将是 jfss2格式,我认为,只有文件名损坏,但内容保持不变,这是奇怪的。

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    我们还没有看到这种行为。 您可以与闪存供应商核实一次吗?

    此致、  

    基尔西