This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:构建 TISDK 后、在下载中无法观察到 lighttpd 模块

Guru**** 1816010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410323/processor-sdk-am335x-lightttpd-module-not-able-to-observe-in-downloads-after-building-tisdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

我发现在 lightttpd 中有区别不包括在 rootfs 中。 如果我们通过命令"am335x-evm bitbake tisdk-default-image"编译 tisdk (无法在下载文件夹中看到)

假设我们使用命令"am335x-evm  bitbake tisdk-base-image"编译 tisdk、则我们无法看到 rootfs 中安装的 lighttp 也不存在下载文件夹。

这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我认为这是有意为之、不是问题。 默认图像文件系统相当大、便于轻松评估。 基本映像的大小有所减小、因此与默认映像相比、其应用程序侧功能较少。 客户可以根据自身需要扩展基本映像。 应将 TI 提供的文件系统视为示例、因为它们在大多数情况下并不完全满足客户工程需求。

    此致、Frank