This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM620-Q1:将 SRAM 连接到 GPMC

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408911/faq-am620-q1-connect-sram-to-gpmc

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

由于成本原因、我希望避免使用 LPDDR4存储器。  

是否可以将标准的16位 SRAM 连接到 GPMC?

您能推荐任何器件吗?

最大寻址大小是多少?

那么电压接口是否为1.8V?

请您就上述问题提供反馈。

BR FM