This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:FreeRTOS 内核支持 FreeRTOS FAT

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411357/processor-sdk-am64x-freertos-fat-supported-with-freertos-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在`AM64x MCU+ SDK  10.00.00的版本说明中`、添加了对 FreeRTOS 内核支持的 FreeRTOS FAT 的支持。
在 FreeRTOS_FAT 的`m(` cu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/fs/freertos_fat/portable `)中、它只是一个` nortos 文件夹。

发布文档中是否存在错误或是否真正添加了支持?

谢谢、此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已添加支持。 请参阅以下提交、添加支持

    您可以克隆存储库并评估所有相关提交。

    ~/ti/github/mcupsdk-core
    ❯ git log --oneline -i --grep "freertos.*fat" | cat
    07410c2160 am64x,am243x: fs: Update freeRTOS FAT documentation
    32b8fda4ed am65x: r5f: docs: Add MMCSD and File System documentation
    3f48fb5c18 am243x/am64x: Freertos: Fix Freertos FAT bug
    6138faa3c8 am243x/am64x: Freertos: Add FreeRTOS FAT example
    ae93dd6d03 am243x/am64x: Freertos: Support freeRTOS fat with freeRTOS
    9e99b22036 am64x: mmcsd: freertos_fat: freertos_support
    b6316a26dd am64x: a53: FreeRTOS-FAT: library and sysconfig support
    a8f5f5d118 am64x/am243x/am263x/am263px: syscfg: remove freertos-fat module
    55abef4558 am263px: freertos_fat: change module select name in sysconfig
    c8c6594c96 am263x: mmcsd: add sd-boot for am263x
    0cfa77133b am263x: mmcsd: add mmcsd file-io example

    此致、

    Prashant