This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在哪里可以获取 TDA4 EVM 的 syscfg 文件

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410402/tda4vm-where-can-i-get-syscfg-file-for-tda4-evm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA821USysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI

我可以在下面的 URL 中找到"定制板启动指南"。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1047411/faq-tda4vm-is-there-a-custom-board-bring-up-guide

本文介绍了如何开始使用 syscfg 配置 pinmux。

但我在新的设计菜单中找不到 TDA4或 J2000的相关项目。

您能告诉我在哪里可以获得 TDA4 EVM 的 syscfg 文件吗?

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    能否分享您正在使用的器件型号?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我的板是"J7X 通用处理器 BRD"

    PCB 编号为 PROC079A

    据我所知、它使用的是 DRA821U

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    感谢您的确认。 DRA821U 器件属于 J7200超集器件。

    在下拉列表下方、您可以按照此方式找到器件。

    我没有.syscfg 文件、但 PDK 包含为 J7200 SOM 定义的 pinmux。 在 SysConfig 中配置 pinmux 时、这些选项可用作参考。 在 PDK 中、可在以下路径找到 pinmux 文件:

    pdk/packages/ti/board/pds/j7200_evm/ src

    谢谢。此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。

    在哪里可以获取 J7200_EVM 的 PDK?

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    该 PDK 可在以下页面上找到: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J7200

    此致、
    标记