This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 AM6x SoC 上的 u-boot 中读取 SOC_UID

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411078/faq-how-to-read-soc_uid-in-u-boot-on-am6x-soc

器件型号:AM625

工具与软件:

SoC_UID 是一个器件特定的标识符、由 ROM 根据"每个器件唯一的器件的 KEK、加上其他 ROM mata-data 结构"计算得出。
-每个 SoC 的唯一性和持久性
-在 HS-SE FS 和 HS-SE 上提供
-多种用途:唯一的绑定以启用 HS-SE 上的 JTAG 解锁;唯一的 SoC 序列号。

按列出的方式检索 SOC_UID 有多种方法
https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/secure_debug.html#retrieveing-soc uid
1/. ROM
-由 ROM 从 ROM 功能引导流程(即 UART、USB-DFU 等外设引导模式)报告
- ROM 中的 JTAG WIR 引导流程
2/. TIFS
TISCI API