This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:如何调用 GPU 组件以在 Linux 系统中解码视频流?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410558/am6548-how-to-call-the-gpu-component-to-decode-the-video-stream-in-linux-system

器件型号:AM6548

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

    正如标题所描述的那样、我是否可以将 GPU 称为 Linux 中用于视频流解码的 GPU? 视频流的输入格式为 H265、分辨率为1280*720;视频流的预期输出格式为 RGB888。   您能否提供一些示例或教程作为参考? 非常感谢!

   B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM65x 上没有用于视频解码的硬件加速器、GPU 也无法对其解码。 如果您计划使用 Gstreamer 进行视频解码、那么您将使用 libav 解码器 、并且您可以使用 GLcolorconvert gstreamer 元素将颜色转换为所需格式。

    此致、

    Suren