This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:edgeai-tiovx-apps 不支持 USB 摄像头、因为它使用 OpenVX 框架、当使用其他 detal 方法时、我可以做什么?

Guru**** 2551020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411203/processor-sdk-j721s2-the-edgeai-tiovx-apps-does-not-support-usb-cameras-as-this-uses-openvx-framework-and-what-can-i-do-when-use-other-detal-method

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

例如使用 gstreamer 进行流式传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您希望实现什么吗? 如果您想简单地将 USB 摄像头的数据流式传输到显示器、可以运行类似的流水线:

    gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video2" ! video/x-raw, width=640, height=480 ! kmssink driver-name=tidss

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你能理解我的想法。

    我的目标是将 USB 摄像头用于 tiopenvx Flow、您需要执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘兴德先生、您好!

    如上一主题所述、edgeai-tiovx-apps 不支持 USB 摄像头、因为这种摄像头使用 OpenVX 框架、并且此处尚不支持 jpeg 解码器。 您可以使用 IMX219等 CSI 传感器作为 edgeai-tiovx-apps 的输入源、也可以改用 edgeai-gst-apps。 有关边缘 AI 应用程序的更多信息、请参阅 SDK 文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/10_00_00/exports/edgeai-docs/common/sdk_overview.html

    谢谢!

    Fabiana