This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
敬请期待下周的答复。
此致
Tarun Mukesh
尊敬的 Tarun:
您能帮助对客户做出一些回应吗? 客户等待超过一周。
BR、
Biao
您好!
很抱歉耽误你的时间。
[报价 userid="605090" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405162/tda4ve-q1-tda4ve-mcu2_1-mcusw-use-mcspi-fail "]我想咨询 TI 是否有基于 J721s2的 mcal SPI 演示能够正常运行并顺利读回寄存器。 如果是、请提供参考(文档 Mcusw 不提供答案)。是的、我们有一个 MCU2_1内核、 soc App_Startup 4.8.c 的示例
我看到你正在尝试读回值,你是否已从外部连接 MOSI 引脚到 MISO 引脚?
我的建议是尝试与一个实例 McSPI1和看看你是否面临的麻烦.
此致
Tarun Mukesh
是的,我是移植/McUsw/McAl_drv/MCAL/examples/Spi/McSpi_app/McspiApp.c ,想实现环回测试
我想在 环回测试开始之前确认发送的数据是否正常。 遗憾的是、只有来自逻辑波形的时钟是正确的。 当然、我还尝试从外部将 MOSI 引脚连接到 MISO 引脚、但回读仍然失败
我还尝试完全 McUsw/McAl_drv/MCAL/Examples/SPI/McSpi_app/McSpi/j721s2/MCU2_1/McC672.c soc、执行 SPI_init 将导致系统挂起而死 App_Startup。
您好!
是您的定制电路板吗? 或 TI EVM?
状态执行 spi_init 将导致系统挂起。
BareMetal SPI 示例在您结束时失败?
此致
Tarun Mukesh
开发板。
我将 mcusw 和 mcusw 配置移植到了 MCU2-1、路径:\vision_apps\platform\j721s2\rtos\MCU2_1。
我认为这与 mcusw 构建中的编译是一致的。
此致
建威
您好!
请在定制电路板上测试 mcusw 示例 BareMetal、并检查其是否正常运行。 然后、您可以移植和集成视觉应用。
此致
Tarun Mukesh
您好!
您能否提供编译 mcusw 示例的具体步骤和测试方法?
参考 Mcusw 文档、位于/psdkra/mcusw/build 路径中/ do:make mcspi_app soc=j721s2 board=j721s2_evm core=MCU2_1 build_profile=release build_os_type = BareMetal
生成: mcspi_app_MCU2_1_release.xer5f
此致
建威
我们尝试编译了 mcusw\mcal_drv\mcal\examples\spi mcu10和 mcu21示例。 使用 TI EVM 板时、在执行 MCU2-1时、MCU Uart0串行端口没有任何有关 SPI 的信息。 执行 mcu1-0时、MCU Uart0串行端口显示 SPI-INIT、这将终止操作、如屏幕截图所示。
J721s2使用 9.2的 SDK。
此致
建威
找到问题、寄存器配置不符合 EB 配置的预期。
EB 配置正确、但由于使用了单元3和单元7、所有外部器件需要配置为 SpiInit 才能正确复制数据。
感谢您的答复。
此致
建威