This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP 上的双显示支持

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406876/sk-am62-lp-dual-display-support-on-sk-am62-lp

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

尊敬的团队:

我收到一个非常紧急的 PoC、其中需要在 SK-AM62-LP 上显示案例双显示器

我正在尝试在 SK-AM62-LP 上启动双显示器。 LVDS 上的主显示器和 HDMI 上的辅助显示器。

但是、即使在跟踪您的文档后、LVDS 和 HDMI 屏幕都是空白的。

请帮助我在 SK-AM62-LP 上启动并运行双显示。

主要显示   : https://www.ti.com/tool/SK-LCD1

辅助显示器: TST123HDKKKK-06 2.3英寸 HDMI 显示器

我们将使用软件版本10.00 Android SDK 和 Linux 内核版本6.1。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62PX/10_00_00/docs/devices/AM62PX/android/Application_Notes .html

Android 是使用以下步骤构建的

#显示设置(窗口化、系统装饰、IME……)
 product_copy_files +=\
device/ti/am62x/display_settings.xml:$(target_copy_out_vendor)/etc/display_settings.xml

 #在辅助显示上启用活动
 product_copy_files +=\
frames/native/data/etc/android.software.activities_on_secondary_displays.xml:system/etc/permissions / android.software.activities_on_secondary_displays.xml 

调试终端
========
=> Env 设置 dtbo_index 10 
=> saveenv
=>复位


此致
Libin Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是测试与发布图像从网站与镜子显示器,触摸和 LVDS+HDMI 工作为我.
    我使用这个图像 tarball :  dr-download.ti.com/.../AM62Px_userdebug_10.00.00_emmc.tgz

    您是否测试使用后视镜显示的释放图像?

    要测试扩展端、您也可以使用此命令使用 release image 来测试它:  

    adb root
    adb remount
    
    #from you aosp build env :
    adb push device/ti/am62x/display_settings.xml /vendor/etc/display_settings.xml
    adb push frameworks/native/data/etc/android.software.activities_on_secondary_displays.xml /system/etc/permissions/android.software.activities_on_secondary_displays.xml
    
    if adb push not working with read only error , reboot board and redo :
    adb root
    adb remount
    
    retry push.
    
    reboot and then you should have extended ui



    确保将电源插入 LVDS 显示器和板载电源。

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 纪尧姆、

    请注意、我的辅助显示器采用以下配置 HDMI (1920x720)。 屏幕上没有显示任何内容

    辅助显示器: TST123HDKKKK-06 12.3英寸 HDMI 显示器

    e2e.ti.com/.../TST123HDKK_2D00_06_5F00_SPEC_5F00_V1.2.pdf

    此致、

    Libin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有指向 HDMI 的引导链接的特定日志?
    如果您不启用双屏、请在 HDMI 屏幕上看到什么?
    无法与其他设备一起测试?

    您是否可以从串行控制台执行此命令并共享结果?

    su
    mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
    cat /d/dri/0/*


    纪尧姆