请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
我们知道 CCS 12.8会在 Ubuntu 24.04.1 LTS 上运行- v 9.2 SDK 会怎么样? 到目前为止、是否进行了充分的测试? (由于 SOM 供应商 BSP 计划、我被推迟到 V10 SDK)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们知道 CCS 12.8会在 Ubuntu 24.04.1 LTS 上运行- v 9.2 SDK 会怎么样? 到目前为止、是否进行了充分的测试? (由于 SOM 供应商 BSP 计划、我被推迟到 V10 SDK)。
Jim、您好!
[quote userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411631/am6442-can-the-am64x-linux-sdk-the-mcu-sdk-v-9-2-run-on-ubuntu-24-04-1-lts LTS 通过 Ubuntu 24.04.1 LTS 运行吗- v 9.2 SDK 怎么办?这种组合尚未经过测试、也没有官方支持、因此我不建议在24.04上运行。 如果你必须使用24.04,你可以尝试一下,看看你是否需要工作的片段(很可能他们会),并以这种方式使用它。 除此之外、您始终可以在 Docker 容器或其他解决方案中运行、以提供24.04环境。
此致、Andreas
Jim、
为了完整起见、此处提供了 AM64x SDK 文档的链接、其中介绍了如何在容器中安装和运行 SDK:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/10_00_07_04/exports/docs/devices/AM64X/linux/Overview/Download_and_Install_the_SDK.html#download-install-the-sdk-installer-inside-a-container
此致、Andreas