This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:NDK 静态 IP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412312/tms320c6672-ndk-static-ip

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6672

부품 번호:TMS320C6672

도구 μ 소프트웨어 ̊ C:

大家好、我使用的是 mcsdk_2_01_02_06的 hua_evmc6678l 工程。 
当项目上传到 RAM 进行调试时、IP 被设置为静态 IP。
然而、当在没有重置电路板电源的情况下再次运行项目时、会出现未设置静态 IP 的问题。

我认为、一旦设置了 IP 并添加了网络、就必须发布它。
但是、当我再次运行它时、我不知道如何释放最初设置的 IP。
请告诉我原因和解决办法。