This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:主线 u-boot 和 Linux 内核

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411833/am620-q1-mainline-u-boot-and-linux-kernel

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!

    我们正在使用 AM62x 系列 SOC 开发产品。 我想使用主线 u-boot 和内核、而不是特定于 TI 的集群。 我计划使用最新发布的内核、即6.11。

使用此版本是否合适?

在开发过程中、必须考虑的 TI 特定协议和主线之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 TI 提供的 Linux 内核和 U-boot 版本、因为使用稳定的 LTS 版本并且在相同版本上执行所有测试。

    但是、最新发布的内核和 U-boot 也应该可以正常工作、但略有差异。 如果上游版本中有任何不属于 TI 提供的版本的特定要求、则可以使用最新上游版本进行开发

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparna

         感谢您的快速响应。 在驱动程序或 TI 和主线之间的其他东西方面、我必须知道是否有任何关键差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、主线可能不具有 ti 内核支持的所有功能、并且 ti-kernel 会在 SDK 版本中使用。

    如果需要利用核心框架中的最新更新、则使用最新的上游内核。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      尽管如此、我希望了解它们之间的确切区别、以便做出决定。 它在功能级、驱动器或其他方面是否有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法指出确切的驱动器差异。 应单独研究这些问题。 如果您没有任何上游具体要求、请使用 TI 提供的版本开始您的开发。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。