This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:DRA821U LPDDR4时钟问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409862/processor-sdk-j7200-dra821u-lpddr4-clock-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:DRA821U

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我们使用 Linux SDK_09.02在 DRA821U CPU 上工作、我们无法使用 DDR 1600MHz 时钟频率进行引导。

在最新的 SDK10.00版本说明中、提到了针对以下提及的勘误表提供的权变措施

LCPD-22544

DDR:LPDDR4应配置为2666MT/s

J7200-EVM

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/10_00_07_03/exports/docs/devices/J7_Family/linux/Release_Specific_Release_Notes.html#errata-workstations-available-in-the-release

由于我们只想继续使用09.02 SDK、您能否分享此勘误表中对应的 u-boot/kernel commit id 的权变措施。

此致、

Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:  

    我将在下周回来。 如果您同时拥有两个 SDK、则可以尝试检查与 DDR dts 文件相关的差异。  

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    [报价用户 id="560105" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1409862/processor-sdk-j7200-dra821u-lpddr4-clock-issue "]

    由于我们只想继续使用09.02 SDK、您能否分享此勘误表中对应的 u-boot/kernel commit id 的权变措施。

    [报价]

    我深挖。 9.2 SDK 中已存在"DDR:LPDDR4应配置为2666 MT/S"问题。

    arch/arm/dts/k3-j7200-ddr-evm-lp4-2666.dtsi

    对于 j7200上的 DDR、我们已经使用2666MTS 进行引导。

    因此不需要额外的补丁。 版本说明中更新了10.0、但即使是9.2、我们也已经达到了2666MTS。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    请更正我、如果我理解错了勘误、

    勘误表中显示、DDR 应配置为2666MT/s、即1333MHz DDR 时钟频率、3200MT/s 将不起作用 DRA821U CPU 支持的最大 DDR 时钟频率(1600MHz)。

    如您所说的2666MT/s 速度 DDR 符合我们的要求、我们担心10.00 SDK 中是否支持/解决了3200MT/s 的 DDR 速度

    谢谢!

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们担心的是、10.00 SDK 支持/解决了3200 MT/s 的 DDR 速度问题

    Nikhil  

    我检查了最新的 DTS 文件,他们仍然是2666,而不是3200。

    此致、

    基尔西