请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
您好!
我们已经对 TDA4H SoC 进行了几个热仿真、并观察到与其他 TDA4产品相比存在一些偏差。 请协助回答以下问题:
1、同系列产品的热导率值不同。 我相信这可能是由于一些改善、但我想确认这些数字是否正确。

对于所有其他 TI TDA4系列产品、热源通常位于裸片下方。 不过、在该特定模型(TDA4H)中、热源似乎位于裸片顶部。 您能否确认此位置是否正确?
我们收到的热模型的名称:
(i) TDA4高电平: J784S4_PACKAGE_THERMAL_MODEL_221215
(ii) TDA4 Mid Plus eco: J742S2_package_thermal_model_240126
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。