This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:edgeai 模型生成器定制模型编译

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412777/sk-am62a-lp-edgeai-model-maker-custom-model-compilation

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我已成功使用 edgeai-modelmaker 训练并编译了模型。 我使用 r9.2频带

我的模型基于 yolox_s_lite 640x640并使用自定义数据集进行训练

模型存储在以下位置:/home/ubuntu/TI/edgeai-tensorlab/edgeai-modelmaker/data/projects/parking_ploum_aug_5k_V1/run/20240911-175207/training

数据集路径:/home/ubuntu/TI/edgeai-tensorlab/edgeai-modelmaker/data/projects/parking_ploum_aug_5k/dataset

数据集树:

.
├──注释
├──图像
├──Train -> Images (训练->图像)
└──val ->图像

我想为在 SETTINGS_BASE.YAML 中编译而更改的参数(我希望尽可能高的精度) :

calibration_iterations : 10.
calibration_frames : 10.
Tensor_bits : 16.
Detection_threshold:0.05.
Detection_top_k : 500

如果我想重新编译模型 并更改参数,我想我需要使用笔记本: tutorial_detection.ipynb

我需要在文件上更改什么才能将其与我的参数一起使用 ?

我想:



什么是值 split, num_FRAME ...

然后在会话中 使用 runtime_options

Session_name =常量。 Session_name_ONNXRT 

然后在下一行

model_path=f'settings.models_path/vision/detection/coco/mlperf/ssd_mobilenet_v1_coco_20180128.tflite)、 

与我的路径?


感谢您的帮助!

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    使用不同的编译设置重新编译的一个选项是根据在 settings_base.yaml 中指定的设置 、并重新运行 edgeai-modelmaker。 此选项的缺点(如果是这样)是将首先重新训练模型、然后编译模型的新版本。  

    另一个选项是直接从 edgeai-benchmark 运行编译。 在这种方法中、只会执行编译部分。 您可以  按照本文档中的详细信息、直接使用 run_custom_pc.sh 来运行 edgeai-benchmark: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/blob/main/edgeai-benchmark/docs/custom_models.md。 使用该方法、用户可以设置所需的输入/输出/参数、而无需更改 python 脚本。  

    第三个选项是使用 edgeai-tidl-tools。 请参阅本文档: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master/examples/osrt_python。对于 yolox_s_lite、您可以编辑此文件 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/examples/osrt_python/model_configs.py 来添加您的模型配置、然后运行此文件以开始编译(此处也需要进行简单编辑) https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qutaiba:

    我想第二个选项对我来说很完美、但是您能告诉我如何针对我的情况更改此参数吗

    DEF get_imagedet_dataset_loaders (settingsdownload=False):
      #本示例使用数据集。 COCO检测 数据加载程序
      dataset_calib_cfg = dict (
        path=f'settings.datases_path/coco'
        split ='val2017'
        shuffle=True
        num_FRAMES=min (settings.calibration_frames,5000)

      #实际推理的数据集参数
      dataset_val_cfg = dict (
        path=f'settings.datases_path/coco'
        split ='val2017'
        shuffle=False如果需要、#也可以设置为 True
        num_FRAMES=min (settings.num_FRAMES5000)

      #您可以自由使用在数据集文件夹中加载的任何其他数据,或编写自己的数据,而不是此数据
      calib_dataset =数据集COCODetection(**dataset_calib_cfg, download=download)
      val_dataset =数据集COCODetection (**数据集_val_cfg下载=下载)
      返回 calib_datasetval_dataset


    对于 topk、tensor 位设置、是 settings_base.yaml?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    要引用您的数据集、可以使用类似这样的内容

    dataset_calib_cfg = dict(
    
            path='/home/ubuntu/TI/edgeai-tensorlab/edgeai-modelmaker/data/projects/parking_ploum_aug_5k/dataset',
            split='val',
            shuffle=True,
            num_frames=min(settings.calibration_frames,5000))
            
    .
    .
    .
    calib_dataset = datasets.COCODetection(**dataset_calib_cfg, download=False)

    确保您在 /home/ubuntu/TI/edgeai-tensorlab/edgeai-modelmaker/data/projects/parking_ploum_aug_5k/dataset/images 下有一个带有图像的文件夹"val"
    对于 topk、张量位设置是 settings_base.yaml ?

    有。  

    此致、

    Qutaiba