This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用 gstreamer 时、120 fps 视频流无法正常工作

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412698/sk-am62a-lp-120-fps-video-streaming-not-working-properly-using-gstreamer

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

团队成员、您好!

我们致力于视频流、因为我们的摄像头传感器支持提供120fps、据此、我将尝试使用 gstreamer 命令的 TCP 视频流。
在这种情况下、我看到的是虚假帧和帧丢失等视频。 之后、我检查了不同的 fps、如120,100、80、90。 在60fps 及以下的帧中正常工作。

所以、任何想法为什么120 fps 视频流不能很好地工作。 ISP 或 v4l2jpegenc 的帧速率是否有任何限制?  

我正在连接视频。

谢谢!

Jaimin

 e2e.ti.com/.../fps_2D00_120_2D00_gst.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    只要总吞吐量小于315MPixel/s、ISP 就可以处理此问题。

    您会介意共享您的 gstreamer 流水线吗? 可能会有一些优化空间。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gstreamer 流水线:

    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf-import! video/x-bayer、width=1920、height=1200、帧速率=120/1、format=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-rpi-subdev0 sensor-name="sensor_Sony_IMX219_RPI" dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_2a.bin format-msb=9! video/x-raw、格式=NV12、宽度=1920、高度=1200、帧速率=120/1! v4l2jpegenc output-io-mode=dmabuf-import! tcpserversink host=172.25.4.208 port=5000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    您的显示器是否支持120fps?

    请尝试以下操作、看看是否有帮助? 我添加了一些队列元素来解耦流水线处理:

    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf-import ! queue max-size-buffers=1 leaky=2 ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1200, framerate=120/1, format=rggb10 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-rpi-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_2a.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1200, framerate=120/1 !  queue ! \
    v4l2jpegenc output-io-mode=dmabuf-import ! tcpserversink host=172.25.4.208 port=5000

    此致、

    建中