This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:暂停到 RAM 后、Onnxrt 不工作

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412890/am62a7-onnxrt-not-working-after-suspend-to-ram

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!

我正在运行一个基于摄像头的应用、在神经网络加速器上、在电池供电设备上运行计算机视觉任务。 暂停到 RAM 对于此用例非常重要。 在测试功能时、我正在运行"rtcWAKE -s 5 -m mem -d RTC1"、以在5秒后唤醒器件。 唤醒后、应用程序将显示为冻结。  

禁用计算机视觉任务后、我可以挂起后恢复显示仍在运行的视频。 但是,当使用 onnxrt 时,应用程序无法返回。 我在屏幕截图中附上了停止的位置、下一行应该是"libtidl_onnxrt_EP loaded 0x22681ee0"。

   

我感谢任何信息和指导。  

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们当前版本(10.0及更早版本)的 Edge AI SDK 不支持针对深度学习/图像处理加速器(C7xMMA 和 VPAC、RESP)的暂停/恢复(即低功耗模式)。

    这是一项正在开发的功能、尤其是针对边缘 AI 软件组件。 我们 SDK 中的 Linux 中的其他元件具有更成熟的电源模式支持。  

    此致、
    Reese