This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Tiny USB 连接检查

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413102/processor-sdk-am64x-tiny-usb-connection-check

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

我使用微型 USB 进行串行通信。 我正在查找可以告诉我 USB 是否已连接的 API 或(函数)。 例如、(Tud_CDC_available)会检查 USB 上是否有可用帧。 是否有任何类似的功能可检查 USB 与相应器件的连接。  

此致、
Faizan Habib  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将您的问题发送给我们的 USB 专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faizan:

    我正在查找一个 API 或(函数)、它可以告诉我 USB 是否已连接。

    您可以使用  TUD_CONNECTED  用于检查器件是否未连接的 API。 此时、器件可能未被安装或配置、但已连接到主机。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar