This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:无法引导内核

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412968/am62a7-unable-to-boot-kernel

器件型号:AM62A7

工具与软件:

我已根据网站的步骤完成文件系统创建。(https://github.com/TexasInstruments/edgeai-app-stack?tab=readme-ov-file)

但是、它无法引导内核。

然后、我检查 dtbs、无法找到 K3-am62a7-sk.dtb。

我的问题是:

1、我是否需要加载此设备树(k3-am62a7-sk.dtb)以启动内核? 如果是、您能否提供相应的器件树文件。

2、为什么我要把  k3-am62a7-sk.dtb 从 SDK 复制到 SD 卡的路径(/boot/dtd/ti)、仍然不能工作?

3、在哪里可以指定要加载的设备树文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我已经按照网站的步骤完成了文件系统创建。(https://github.com/TexasInstruments/edgeai-app-stack?tab=readme-ov-file)

    我不知道这个 edgeai repo。 但我看到它的自述文件在步骤4中包含以下指令:

           连接使用 EdgeAI WIC 映像刷写的 SD 卡。 默认情况下 TargetFS 和 Install Path 设置为$(PWD)/targetfs

    请详细说明您如何将 EdgeAI WIC 映像刷写到 SD 卡?