This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722SXH01EVM 的 VISION_APPS 是否支持 CSITX 输出?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1411852/j722sxh01evm-does-the-vision_apps-of-j722sxh01evm-support-csitx-output

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

J722SXH01EVM 的 vision_apps 是否支持 CSITX 输出?
如果支持、

1.如何测试 CSITX ?

2. CSITX 的输出接口为 J40。 哪个面板可以支持此接口并显示 CSITX 内容?  有链接吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 上未验证 CSITX 输出。  

    csitx 验证的测试用例是在完成时检查 DMA 中断的生成。  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在完成后检查 DMA 中断的生成情况 ?

    但是、在该文件中、它已经定义了 ENABLE_CSI2TX、并在 app_init.c 中使用

    如果 CSITX 仍然无法正常工作、是否可以在下一个 SDK 版本中使用? 可能是在什么时候、谢谢。

    vision_apps/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_MCU2_0.h:

    ENABLE_CSI2TX

    app_init.c:

        #ifdef ENABLE_CSI2TX
        status = appCsi2TxInit();
        APP_ASSERT_SUCCESS(status);
        #endif
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我是否正在使用适用于 J722s 的 SDK 10.0?

    针对 CSITX 的修复和支持已在本版本中集成和验证。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用了 用于 j722s 的 SDK 10.0。  我的电路板是 J722SXH01EVM。

     如何使用连接 J40测试 csitx?  它是正确的 csitx 连接吗?
    2. 我可以使用面板来显示 csitx 内容,有一个购物链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此端口尚未经过验证、在 SDK 10.0中不受支持。  

    当前根据路径中的 MCU_PLUS_SDK 示例对 CSI_TX 进行验证  MCU_PLUS_SDK_j722s_10_00_00_25/examples/drivers/csitx/csitx_transmit_test/j722s-evm/main-r5fss0-0_freertos/main_rtos.c

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我将尝试此示例。

    但您也说了以下内容:
    csitx 验证的测试用例是在完成时检查 DMA 中断的生成。  

    以及如何使用示例( MAIN-r5fss0-0_freertos/MAIN_RTOS.c )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此示例中、API App_frameCommpleTIONCb()是驱动程序 DMA 回调的应用程序接口。  

    在这里、当触发此回调时、它会使帧从驱动程序中出队、检查出队的帧数、然后将这些帧回队。

    因此变量 appObj->numFramesTx 确定进入队列和离开队列到 csitx 的帧数

    此致、

    Nikhil