This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:Vision 应用构建中出现问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412611/sk-tda4vm-issue-in-vision-apps-build

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 vision-j721e-evm-09_02_00_05、我尝试按照 TI-PSDK-RTOS 用户指南在 SDK_builder 目录中使用以下命令"make vision_apps -j12"来编译 vision_apps

但下面附加了一个问题  

请提供帮助以解决此问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否首先运行了安装脚本?

    cd ${PSDKR_PATH}
    .psdk_rtos/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    请确保上述操作成功、并且中提供了依赖项 /home/${user}/ti/ 获取文件
    然后、  
    cd ${PSDKR_PATH}/sdk_builder
    创建 SDK_Scrub
    创建 SDK -j
    此时应该会编译 SDK  
    此致、
    Nikhil Dasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照您提到的步骤进行了构建、并立即尝试构建、在下面附加了该错误、但 ti arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu 文件夹内可用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 Ubuntu 22.04版本?  

    SDK 9.2构建在此 Ubuntu 版本上。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的系统版本 Ubuntu 22.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在结束时使用此 Ubuntu 版本构建它。

    不确定您在此遗漏了什么步骤。

    在这里要确认的3件事是、

    1.  ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh  已成功运行、并且您已从${PSDKRA}文件夹运行此脚本

    2. 创建 SDK_Scrub 在 SDK_builder 中、成功完成了所有生成的文件被删除。

    3.然后去做 创建 SDK  该操作将构建 SDK。

    如果上述3项成功、那么您不应面临任何错误。

    我建议删除/home/${user}/ti 文件夹、重新开始执行新的提取操作。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应

    此文件夹将如何填充/home/${user}/ti?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并从设置脚本中填充  ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh