This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何在 MCU2_1上运行 MCAL SPI 演示?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410310/tda4ve-q1-how-to-run-mcal-spi-demo-on-mcu2_1

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

大家好、TI 专家:

SDK 版本:09.02

我正在 EVM 板上测试 mcspi、请参阅 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/09_02_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_c_ug_build_jacinto_top.html#mcusw_build_setup_env

我尝试了以下方式:

1. 在 EVM 上的 MCU1_0上运行 mcspi_app

a. make mcspi_app soc=j721s2 board=j721s2_evm core=mcu1_0 build_profile=release build_os_type=BareMetal

b.将 mcusw/binary/mcspi_app/bin/j721s2_evm/mcspi_app_mcu1_0_release.xer5f 打包到 app.appimage 中、并由 SBL 运行(sbl -> mcu1_0)、我可以看到一些来自控制台的日志

2. 在 EVM 上的 MCU2_1上运行 mcspi_app

a.  make mcspi_app soc=j721s2 board=j721s2_evm core=MCU2_1 build_profile=release build_os_type=裸 机

b.将 mcusw/binary/mcspi_app/bin/j721s2_evm/mcspi_app_mcu2_1_release.xer5f 打包到 app.appimage、并由 SBL (SBL -> MCU2_1)运行、  主 uart8没有输出。

 

3.在定制电路板的 MCU2_1上运行 mcspi_app

我尝试从 SBL 调用 MCU2_1、控制台没有输出  

我还尝试从 CCS 加载 MCU2_1.xerf (我已将 MCUSW_UART_enable 设置为 false)、但 CCS 控制台中也没有日志。

我的问题是如何在 MCU2_1上运行 SPI 演示?

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我不在办公室。 请查看 URL 并确保您执行了正确的步骤。

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410310/tda4ve-q1-how-to-run-mcal-spi-demo-on-mcu2_1 "]

    a. make mcspi_app soc=j721s2 board=j721s2_evm core=mcu1_0 build_profile=release build_os_type=BareMetal

    b.将 mcusw/binary/mcspi_app/bin/j721s2_evm/mcspi_app_mcu1_0_release.xer5f 打包到 app.appimage 中、并由 SBL 运行(sbl -> mcu1_0)、我可以看到一些来自控制台的日志

    [报价]

    它的日志也很少。 请浏览 用户指南  

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410310/tda4ve-q1-how-to-run-mcal-spi-demo-on-mcu2_1 "]

     在 EVM 上的 MCU2_1上运行 mcspi_app

    a.  make mcspi_app soc=j721s2 board=j721s2_evm core=MCU2_1 build_profile=release build_os_type=裸 机

    b.将 mcusw/binary/mcspi_app/bin/j721s2_evm/mcspi_app_mcu2_1_release.xer5f 打包到 app.appimage、并由 SBL (SBL -> MCU2_1)运行、  主 uart8没有输出。

    [报价]

    输出将位于第一个主 UART 实例上。

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410310/tda4ve-q1-how-to-run-mcal-spi-demo-on-mcu2_1 "]

    . 在定制电路板的 MCU2_1上运行 mcspi_app

    我尝试从 SBL 调用 MCU2_1、控制台没有输出  

    我还尝试从 CCS 加载 MCU2_1.xerf (我已将 MCUSW_UART_enable 设置为 false)、但 CCS 控制台中也没有日志。

    [报价]

    请删除 make 文件中 UART_ENABLE=false 的定义、而不是将 MCUSW_UART_ENABLE=FALSE 关闭。

    此致

    Tarun Mukesh