This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:集成了新的 ENET 以太网 PHY 驱动器

Guru**** 2544830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414249/tda4vh-q1-integration-of-new-enet-ethernet-phy-driver

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用 J784S4 SDK (Linux+RTOS)版本10、并正在将新的以太网 PHY 驱动程序集成到 ENET (用于主 RGMII 连接)中、如手册 https://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/pdk_j784s4_10_00_00_27/docs/apiguide/j784s4/html/enetphy_guide_top.html#enetphy_guide_implementing 中所述 

我们注意到、j721e 平台(ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/drv/enet/unit_test)已经有可用的单元测试、想知道是否有 Enet 模块的 j784s4平台测试(单元测试或其他一些测试可以按照我们的实施过程重复使用)来验证?

还有其他建议为正确验证新的集成 PHY 驱动程序?

此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以进行 ENET lwip 示例应用并检查端口链路接通和 Ping。

    如果端口链路建立和断开正常、则可以进行 PHY 驱动程序集成。

    此致、
    Sudheer