This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE-Q1、J721S2关于 DisplayPort 输出分辨率

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413763/tda4ve-q1-tda4ve-q1-j721s2-about-displayport-output-resolution

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

关于 DisplayPort 输出、可以在 RTOS 驱动程序中自定义分辨率吗?  

因为我们需要直接通过 SerDes 驱动定制面板。

 面板视频时序要求如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 认为这个解决方案应该可以通过 eDP 实现、您能试一下吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     eDP 和 DP 有什么区别?

    从硬件角度来看、eDP 和 DP 还使用 TDA4VE 上的 DP0_TX0_P/N、DP0_TX1_P/N 和 AUX CH

    因此、我们仅在 dss_dctrlDrvDpStartVideo 函数中修改视频时序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="392603" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413763/tda4ve-q1-tda4ve-q1-j721s2-about-displayport-output-resolution/5417244 #5417244"]从硬件角度来看、eDP 和 DP 也使用 DP0_TX0_P/N、 TDA4VE[/QUOT]上的 DP0_TX1_P/N 和 AUX CH

    是的、是这样。  

    所以我们仅修改 DSS_dctrlDrvDpStartVideo 函数中的视频时序?

    您正在使用哪个 SW 组件?  在视觉应用中、您需要更新  vision_apps\platform\j721s2\rtos\common\app_init.c 文件中的计时 AppInit。  

    此致、

    Brijesh