This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:是否可以使用 SDK 8.5 tidl_tools 为 TDA4VE (j721s2)平台构建 YOLOv5?

Guru**** 2540500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401216/tda4ve-q1-is-it-possible-to-build-yolov5-using-sdk-8-5-tidl_tools-for-tda4ve-j721s2-platform

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

作为标题、我想知道是否可以使用 SDK 8.5工具编译模型、因为我发现"tidl_models\psdk_rtos_ti_data_set_08_05_00\test_data\psdkra\tidl_models\tidl_io_peel_300"中的示例模型在 TDA4VE (j721s2)平台上运行良好。

>>如果不是,样例模型是如何构建的?

>>如果是、SDK 8.5模型编译工具(edgeai-benchmark)能否发布?

提前感谢

-喜悦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人提出解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我很抱歉我出差时在回您的房间时出现延误。  

    我们建议使用最新的工具集(目前是10.0 SDK)进行模型评估和基准测试、以采用最新的更新。 这是您需要8.5 SDK 的特殊原因吗? 目前、edgeai-yolov5存储库支持 TI 提供的 YOLOV5和用于入门的预训练模型。

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    由于8.6 SDK 未修复的问题、我们会在 TDA4VM 上使用8.5进行开发。 因此、我们想知道是否有任何解决方案可以使用8.5 SDK 构建/编译模型。

    -乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我很抱歉没有在这个问题上尽快回到你的身边。

    edgeai-tidl-tools 具有8.5版本标签、该标签与8.5 SDK 兼容。 但是、请注意、如果编译有任何问题、我们建议使用最新的 SDK 和 TIDL 工具、即10.0 SDK、因为自8.5 SDK 以来、我们针对漏洞进行了很多修复和更改。

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢