This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM62A-AM62A 通过了汽车认证、符合 PROCESSOR-SDK-QNX?

Guru**** 2535680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414770/am62a3-q1-processor-sdk-linux-rt-am62a-is-automotive-certified-as-processor-sdk-qnx-am62ax

器件型号:AM62A3-Q1

工具与软件:

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM62A 通过了汽车认证(PROCESSOR-SDK-QNX AM62AX)、等级是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    AM62A-AM62A PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 通过汽车认证

    您的认证是什么意思? 您能否指出您正在寻找的标准或认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些是安全角度的 QNX (一般不是 QNX TI)认证、我想将 QNX TI 与 Linux RT TI 进行比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否具有 PREMPT_RT 的 Linux 均未设计为可进行安全认证。 因此、据我所知、TI RT Linux 或一般 Linux 没有安全认证。