工具与软件:
我正在尝试使用 AMD64构建机器为 AM64B 系统创建 Debian (Bookworm) Linux 内核。 我将使用" github.com/.../master" 作为有关如何构建内核的指南、并且仅使用"ti-linux-kernel-rt"包。 我已经设置了系统以进行交叉编译、并使用该系统进行交叉编译、从而在另一个存储库中创建 ARM64映像。 我可以看到使用正确的内核模块交叉编译器进行的构建。 但是我看到"linux-libc-dev"软件包的文件夹("build/bookworm/ti-linux-kernel-rt/ti-linux-kernel-rt_09.02.00.010-rt-1/debian/linux-libc-dev/usr/include/")具有一个名为"x86_64 linux-gnu/asm"的文件夹、该文件夹是编译机的架构。 我希望它能够像我在 AM64x 系统上所做的内核构建中看到的那样拉动"AArch64-Linux-GNU/asm"。
我修改了 "run.sh"、如下所示: