This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:需要访问 DCC ISP 调优工具来修改原始传感器曝光和灵敏度参数

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406967/sk-am62a-lp-need-access-to-dcc-isp-tuning-tool-to-modify-raw-sensor-exposure-and-sensitivity-parameters

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

我已通过 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=276074∏_no=ISP&ref_url=ADAS 申请访问调优工具 ;但是、我不确定这是正确的方法、因为 TI wiki 上没有有关应用的明确说明(我能够找到的唯一官方参考资料是 ADAS-SW-IMAGING 调优指南以及论坛上提到的。
- https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf?ts = 1724898764695
- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216025/tda4vm-tda4vm-isp-dcc-tuning-tool
- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083715/tda4vm-dcc-tool-and-evm-interfacing

请告知我如何以 AM62A7评估板的正式方式访问此工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要与 TI 签订保密协议才能获得此工具。 请联系您所在地区的 TI 当地 FAE 以获取 NDA。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="35284" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406967/sk-am62a-lp-need-access-to-dcc-isp-tuning-tool-to-modify-raw-sensor-exposure-and-sensitivity-parameters/5387569 #5387569"]请联系您所在地区 TI 当地的 FAE 以获取该保密协议。

    您好!

    我对此应用程序有一个未结的 TT、并已尝试这样做。 我们应该如何与当地的 FAE 联系? 我们已尝试通过支持热线与他们联系、但我尚未获得任何解决方案。 我们在美国西部地区、在这一问题上需要支持。

    此外、请推荐不需要 TI 代表批准的替代 ISP 调优软件。

    谢谢!

    Aaditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    很抱歉感到沮丧。 让我看看我能从我这边做些什么。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常感谢您在此提供的任何帮助、谢谢。 我们还尝试在平均时间内联系 FAE、如果问题解决、我将更新该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    签订保密协议后、请让 FAE 与我联系。

    感谢您的耐心。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我们开始此过程已经超过2周、但仍被阻止访问 ISP 调优工具。 可以理解、任何人都不是这种责任的人;但是、需要有一种办法、以更有效的方式完成这一进程。

    我们通过各种渠道接触了几个 FAE、因为没有一个正式渠道奏效。 2024年9月5日、我们收到了第一个回复、并在9月9日连接到了相应的 FAE。 接下来是2024年9月19日、在与 TI FAE (双方在2024年9月12日签署)一起设置 MNDA 并再次提出访问请求的时间。 这与网站上所说的1-2天不符、因此我想知道什么是正确的流程来避免这些延迟。

    此致、VR:

    Aaditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aaditya:

    感谢您为我们提供最新信息、并对延迟感到抱歉。 最近更新了 ISP 调优工具访问。 请在此处提交您的请求: https://www.ti.com/drr/opn/ADAS-SW-IMAGING

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您收到此类确认电子邮件后向我 ping 通: