主题中讨论的其他器件:TDA4VH、 TPS389006、TPS3850、TPS389006-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们目前正在检查什么是为 TDA4VH SDK v10 (Linux+FreeRTOS)的外部看门狗集成软件的最佳方法。
我们不计划在当前设置中使用 AUTOSAR 堆栈。
我们确实有几个问题:
- 在评估板 J784s4上-原理图中计划了 TPS389006、其为 DNI。 如果已组装、应如何测试这些器件? FreeRTOS、BareMetal 应用提供支持?
- 在 PDK (\pdk_j784s4_XXX\packages\ti\drv\PMIC)中、有一些 PMIC 示例、这些示例也包含 WDG 的功能、但具有不同的主要用途。 提供"PMIC 看门狗单位测试应用"、但适用于 J721e。 这是适合进行集成的地方吗?
- 可从 Linux 获取 RTI Watchodgs (但这些是内部 SoC wathdog)。
此外、TI 是否提供参考软件应用/示例/驱动程序来控制以下 TI 器件:
- TPS389006 (I²C 多通道过压和欠压 I ² C 可编程电压监控器和监测器)
- TPS3850 (用于进行 OV 和 UV 监控的精密窗口监控器、具有窗口看门狗计时器和可编程延迟)
此致、
Milena