This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:在 AM64x 的 Processor SDK 中运行 create-sdcard.sh 时出现问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415023/processor-sdk-am64x-issue-while-running-create-sdcard-sh-in-processor-sdk-of-am64x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

团队成员、您好!

我在使用适用于 AM64X 的 Processor SDK Linux 中提供的 create-sdcard.sh 脚本时会遇到问题。  我一直按照您文档页面上概述的步骤操作:

Processor SDK Linux 使用定制映像创建 SD 卡

我选择了选项1以使用 SDK 中预构建的映像创建 SD 卡。 但是、我面临一个问题、  
只创建引导分区、而不是同时创建引导分区和 rootfs 分区。 未按预期执行或创建 rootfs 分区。

我收到错误消息、如所示 "mount:/home/diana/rootfs:错误的 FS 类型、错误的选项、/dev/sdb2上错误的超级块、缺少代码页或帮助程序或其它错误"

我已验证以下内容:

   脚本在执行过程中运行时不会出现任何可见错误。
   我使用的是最新版本的 Processor SDK Linux、并仔细遵循了提供的文档。
   我已多次尝试该过程、包括在两次尝试之间重新格式化 SD 卡。

您能否提供有关导致此问题的原因的指导并建议我可能采取的任何故障排除步骤?  
此外、如果存在与此脚本相关的任何已知问题或更新、请告知我。

谢谢
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、amey:

    您是否尝试过多个 SDcard? SD 卡可能有问题。 在这种情况下,我总是先尝试用新的卡。  

    我们讨论的是 RT-Linux SDK 10.0、对吗?

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、我还没有尝试过多张 SD 卡。 将执行该操作

    它的版本是

    谢谢

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    在更换存储卡之后。 问题已解决。

    供参考:早期的卡是 SanDisk Ultra 32GB (不起作用)、而新的卡是 SanDisk Edge 16GB 卡

    谢谢

    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 然后、我们将在这里结束。

    (我有一些"坏的"SDcard... 通常把它们扔掉比打扰更便宜。。。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amey、

    这与您创建 SD 卡的体验无关、但我将在这里记录、以防万一:

    一段时间内、我们无法让 AM64x SK EVM 与某些品牌的 SD 卡搭配使用。 该问题与 EVM 设计有关、现已记录在用户指南:
    https://www.ti.com/lit/spruiy9

    5.7问题7 - uSD 引导无法正常工作
    受影响的版本:E1、E2、E3、E4、修订版 A 严重性:高 uSD 引导不适用于某些品牌的 SD 卡。 该 EVM 未在 MMC1接口上安装上拉电阻器。 这会导致某些 SD 卡出现边缘失效。

    解决方案:在 EVM 顶部的 R68、R69、R70、R84、R85和 R466上安装10K 电阻可解决该问题。

    此致、

    Nick