工具与软件:
您好,专家、
我们在产品上用的是 TDA4VM-Q1、我们已经从 cpsw9g 连接了4通道 T1以太网、想要在这些端口上用硬件 PTP、但是当我们用 ethtool 查看 PTP 信息时、只显示了"软件接收"、日志是:
ROOT@J7-EVM:~# ethtool -T eth1
eth1的时间戳参数:
功能:
软件接收
软件系统时钟
PTP 硬件时钟:无
硬件传输时间戳模式:无
硬件接收过滤器模式:无
我们使用的 SDK 版本是"ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08"、我们在此 SDK 中发现、cpsw9g 在"CPSW9g 虚拟客户端模式"下工作、如果我们希望它在"CPSW9g 原生以太网交换机模式"下工作、我们必须更新 SDK 版本、但我们已经在此版本上完成了很多工作、我们不想更改 SDK 版本。
问题:
1、如果我们继续使用 SDK 08_00_00_08、如何启用"软件发送"PTP 功能;
2、如果我们要使用硬件 PTP、CPSW9g 必须以本机以太网交换机模式工作?
3、如果 SDK 08_00_00_08不支持硬件 PTP、我们是否有一些补丁或者我们必须更新 SDK 版本;