This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829 - QNX BSP 上的 PCIe

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415513/dra829v-dra829---pcie-on-qnx-bsp

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

您好!

我有 DRA829开发套件和 Jetson Orin 开发套件。

我的目标是使用 QNX 快速刷写 DRA829开发套件并启用 PCIe 作为根复合体。 然后将 DRA829与 Jetson Orin 开发套件(用作端点)连接、然后 使用端点的 DMA 将数据从根(DRA829)传输到端点(Jetson Orin)。

如何在 QNX BSP 中启用 PCIe 并将其配置为根?

您是否认为需要使用专用电缆来连接 DRA829和 Jetson Orin?

谢谢!

Satish