This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64-EVM gpiod 不再按 SDK 10.00.07.04中的预期工作

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415472/processor-sdk-am64x-am64-evm-gpiod-not-working-anymore-as-expected-in-sdk-10-00-07-04

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

大家好!

在我们的定制板启动过程中,我们认识到 gpiod 接口不再起作用,尤其是 gpioinfo 命令。 这似乎与全新处理器 SDK 10.00.07.04 (截至撰写之时为最新)有关。

我们还在 AM64-EVM 上对其进行了测试、在 Linux 终端上会发生以下情况:

为了重现错误、我们从 am64网站的 AM64-EVM 软件部分加载了以下库存图像:

- gpioinfo 命令不工作 --> 来自 https://www.ti.com/tool/download/AM64X/10.00.07.04的 tisdk-default-image-am64xx-evm.rootfs.wic.xz PROCESSOR-SDK-LINUX 

- gpioinfo command working ->  tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz from https://www.ti.com/tool/download/AM64X/09.02.01.10 PROCESSOR-SDK-LINUX 

这是预期行为吗?

 

在站点注释中:如果我们在开发阶段发现错误、您希望我们在哪里发布这些错误、以便您了解它们?

此致、

埃尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ergin:

    在 SDK 10.0中、Linux 社区略微更改了接口/命令。 您可以通过 gpioinfo --help 查看。 您需要-c 标志来指定将使用的 gpiochip。



    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在站点注释中:如果我们在开发阶段发现错误、您希望我们在哪里发布这些错误、以便您了解它们?

    您可以在 E2E 线程中报告问题、以便我们可以将错误归档给软件开发团队。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    感谢您的提示、它现在可以运行了。

    这不是真正的错误。

    谢谢!

    埃尔金