This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:无法从 eMMC SD 卡引导

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413396/processor-sdk-j722s-unable-to-boot-from-emmc-sd-card

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

从 eMMC SD 卡启动 J722S EVM 时(即使是 EVM 附带的预编译 SD 卡也会发生类似问题)。 引导时显示一些错误:

"...

切换到分区#0、好
mmc1是当前器件
器件1上的 SD/MMC
无法加载"boot.scr"
574字节的读取时间为32ms (16.6KiB/s)
从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1导入环境...
##错误:未定义"main_cpsw0_qsgmii_pyinit"
19374592字节在802 ms (23 MiB/s)内读取

..."

完整引导错误日志如以下文件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JS Wang、

    目前尚不清楚您是否在使用 eMMC 或 SD 卡。 请注意、它们是两个不同的引导外设。 您能解释一下吗?

    另外、根据您在第二篇文章中分享的日志、我们不清楚您要求我们支持哪些问题。 您能详细解释一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢你的帮助。 我将使用 SD 卡启动 EVM、

    我遇到的问题是 EVM 只是不断循环引导和重新启动、无法分阶段进入登录。 根据日志、我可以看到有几个错误、但我不确定它们是否导致了引导失败。

    "

    无法加载"boot.scr"
    574字节的读取时间为32ms (16.6KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    ##错误:未定义"main_cpsw0_qsgmii_pyinit"

    ..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JS Wang、

    感谢您确认您正在尝试 SD 卡引导。

    我们希望您使用预发布在 TI.com -> https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - J722S 上的二进制文件 。

    此外、我们还想了解您是如何创建 SD 卡的- 您是否复制了文件  boot-adas-j722s-evm.tar.gz 和   tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz  各自的 SD 卡分区中? 或者您是否按照此处提到的步骤操作- 链接

    加载"boot.scr"失败
    574字节的读取时间为32ms (16.6KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    ##错误:"main_cpsw0_qsgmii_phyinit"未定义[/QUOT]

    这些错误不是致命的;它们只是警告、不能影响启动。 我们怀疑 SD 卡内容未正确创建、因此建议重新创建并重试。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我将使用 EVM 附带的预发布二进制 SD 卡。 它在前 几个月一直在工作。 从几周前开始、它突然停止了启动进入登录阶段的工作。 我将尝试重新构建另一个编译器、然后再次对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JS Wang、

    感谢您在停止工作之前让我们知道它已经工作了几个月。 因此、SD 卡文件可能已损坏。 请告诉我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。 重新创建 SD 卡可解决问题。 谢谢。