This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:第45条以太网 PHY 的集成(ENET LLD)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417132/tda4vh-q1-integration-of-the-clause-45-ethernet-phy-enet-lld

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

根据 downloads.ti.com/.../enetphy_guide_top.html 的信息、我们目前正致力于在 Enet LDD (J784S4版本10)中集成新的 PHY 驱动程序

我们的以太网 PHY 是 C45器件、支持 C22。

在文档(上面的链接)中提到了以下内容:

"目前、PHY 驱动程序仅支持第22条器件。 不支持第45条设备、但提供了读取和写入辅助函数。"

您能向我们解释一下吗?  

这是否仅指应根据 C45进行调整的 readExtReg 和 writeExtReg 的实现? 或者在通用驱动器部分中还需要进行其他更改?
您有什么建议?希望将 C45包含在当前驱动程序中(此处我们需要充分了解必要的更改)、或者将我们的 PHY 用作 C22器件。


此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否仅指应当适用于 C45的 readExtReg 和 writeExtReg 的实现? 或者还需要在通用驱动器部分中进行其他更改?[/QUOT]

    是的、Enet PHY 支持 C22读取/写入。
    需要采用对 Enet phy 驱动程序的 C45读取/写入。

    C45访问支持 ioctl。

    [报价 userid="307047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417132/tda4vh-q1-integration-of-the-clause-45-ethernet-phy-enet-lld "]您的建议是什么?要将 C45包含在当前驱动程序中(在这里我们需要充分了解必要的更改)、还是要将我们的 PHY 用作 C22设备?

    如果 PHY 支持 C22、则自行使用 C22、但 SDK 中不支持扩展读取/写入。
    如果无法单独使用 C22、请使用 C45。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。