This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:通过 U-Boot 在 Am62x 处理器上加载 VxWorks OS 时所需的帮助(USB-DFU 方法)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417755/am620-q1-assistance-required-for-loading-vxworks-os-on-am62x-processor-via-u-boot-usb-dfu-method

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在研究 AM62x 处理器和 VxWorks 操作系统。

我们想知道使用 U-Boot 将 VxWorks OS 加载到 AM62x 处理器上的过程。

具体而言、我们需要进一步澄清以下几点:

1. VxWork OS 的 USB DFU 方法的步骤是什么?

在提供的用于 Linux OS 的示例配置文件步骤中(使用 rootfs.img)、

为了满足对 VxWorks 的需求、我们需要 uVxWorks 和.dtb。

您能否提供有关如何相应地修改此配置文件以支持 VxWorks 映像(DTB 和 uVxWork 文件)的指导?

 

2.在为该平台集成 U-Boot 与 VxWorks 时,是否有任何最佳实践或已知注意事项?

谢谢!

Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    U-Boot DFU_alt_info ENV 定义了闪存的 DFU 布局。 对于 AM62x、它在 U-Boot 代码中定义 include/env/ti/k3_dfu_combined.env . 您可以对其进行修改、将 uVxWorks 和.dtb 放置到所选闪存上的相应位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我们将使用 OSPI NAND 闪存、并希望修改 k3_dfu_combined.env 文件、以将 rootfs 条目(器件型号6)替换为我们的 uVxWorks 和 k3-am625-sk.dtb 文件。 以下是 k3_dfu_combined.env 文件的当前内容:

    dfu_alt_info_ospi_nand=

                    ospi_nand.tiboot3第1部分;

                    ospi_nand.tispl 第2部分;

                    ospi_nand.u-boot 第3部分;

                    ospi_nand.env 第4部分;

                    ospi_nand.env.backup 第5部分;

                    ospi_nand.rootfs 第6部分

                    ospi_nand.phypattern part 7.

    1.如何将 k3_dfu_combined.env 中的 rootfs (第6部分)替换为 uVxWorks 和.dtb 文件?

    2. uVxWorks 和.dtb 是否应该使用器件型号6、或者它们是否需要单独的器件型号?

    3.修改文件以正确加载 DFU 后、接下来要执行哪些步骤和命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    2. uVxWorks 和.dtb 是否都应使用器件型号6、或者它们是否需要单独的器件型号?[/QUOT]

    这个论坛不支持 VxWorks,但因为它们是两个独立的文件,我认为你需要两个独立的分区。

    3. 修改文件以实现正确的 DFU 加载后、接下来需要执行哪些步骤和命令?[/QUOT]

    您使用类似的命令来下载 tiboot3.bin、tispl.bin 或 u-boot.img、只是用于将两个文件下载到相应的分区中。

    [/quote]