This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418115/am6442-am6442

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们可以将 PRU 部分的 GPIO 用作普通 GPIO 吗? 或者这仅适用于 PRU 部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    如果我的理解正确、您希望控制和使用来自主域或 MCU 域的 PRU GPIO。 如果需要、您希望将 PRU GPIO 用于什么用途?

    如果我的理解有误、请更正我。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确。
    我们计划使用 PRU GPIO 来控制外设 IC 的控制引脚(WIFI 模块复位/唤醒)和 Profinet / EtherCAT 控制引脚(复位、GPIO)。

    我还有一个相同的问题。 我们是否可以使用 MCU 域的 GPIO 来控制连接到主域的外设 IC (WiFi 模块的 GPIO)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们能否使用 MCU 域的 GPIO 来控制连接到主域的外围 IC

    如果 您正在寻找从 MCU GPIO 到主域的 GPIO 中断路由、您可以在此处找到信息- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236579/faq-am64x-how-to-route-mcu-gpio-interrupts-to-main-domain-cores-in-mcu-plus-sdk-version-6-0-above

    但如果在 MCU GPIO 和其他一些引脚之间建立物理连接、则将能够直接配置和控制 R5F 示例 SysConfig 中的 GPIO 模块的 MCU GPIO 引脚。

    请告诉我您的用例与上述用例不同。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的用例是  

    1)计划使用 PIN 号。 D7 (MCU_GPIO_07)、用于控制 WIFI 模块的复位引脚。 (来自 WiFi 模块的 SDIO 信号连接到 am6442的主域(mmc1))

    2)计划使用针脚编号 PRU 部分的 W1 (GPIO1_19)、用于控制蜂窝模块的复位引脚。



    因此、希望您能从图像中得到一个想法。 只是想知道它可以使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    希望您能从图片中有所收获。 只是想知道这是可以使用的

    在控制上述 GPIO 引脚时是否会面临任何挑战?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们处于硬件设计阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    不确定这里是否存在硬件问题。

    有关所需的 IO、请参阅 SOC 数据表的"引脚属性"部分、了解支持的配置。

    此致、"

    Sreenivasa