This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716是否支持 AM5716-A/optee tf?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417596/am5716-does-am5716-support-tf-a-optee

器件型号:AM5716

工具与软件:

您好:
我注意到在文档中:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_02_00_133/exports/docs/linux/Foundational_Components_ATF.html

"预编译的 TF-A 二进制文件应打包在 TI Processor SDK 中: /board-support/prebuilt-images /bl31.bin。 请使用此二进制文件、因为它已通过 TI Processor SDK 测试。"

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_02_00_133/exports/docs/linux/Foundational_Components_OPTEE.html

OP-TEE 二进制文件(bl32.bin/te-pager_v2.bin)绑定到 tispl.bin 中、以下是构建说明:"

这意味着 am5716支持 SDK-A 和 optee、但我 tf 在发布的 tf 9中找不到 bl31.bin (SDK-A)和 tispl.bin 或 bl32.bin/ tee-pager_v2.bin

因此、我想确认以下几点:

1 AM5716是否 tf 在 SDK 6.3/SDK 9中支持 SDK-A 和 optee?   如果是、 是否仅限于5716系列中的某些 或所有5716系列支持此功能?

2是否如上面列出的文档中所提到的那样有针对 TI EVM 电路板的测试?

3 AM5716是否支持 ARM 信任区?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    [报价 userid="620240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417596/am5716-does-am5716-support-tf-a-opte"]

    "预编译的 TF-A 二进制文件应打包在 TI Processor SDK 中: /board-support/prebuilt-images /bl31.bin。 请使用此二进制文件、因为它已通过 TI Processor SDK 测试。"

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_02_00_133/exports/docs/linux/Foundational_Components_OPTEE.html

    OP-TEE 二进制文件(bl32.bin/te-pager_v2.bin)绑定到 tispl.bin 中、以下是构建说明:"

    这意味着 am5716支持 SDK-A 和 optee、但我 tf 在发布的 tf 9中找不到 bl31.bin (SDK-A)和 tispl.bin 或 bl32.bin/ tee-pager_v2.bin

    因此、我想确认以下几点:

    [报价]

    这些文件用于在 K3架构中引导 HS-AM57电路板、不适用于 FS。 遗憾的是、本章是从其他平台迁移的中断。

    tf 在6.3/SDK 9中、tf 是否支持 SDK-A 和 optee?   如果是、 是否仅限于5716系列中的部分 或所有5716系列支持此功能?

    是的、它仅支持安全启动、而且运行时实现可由客户最终完成、无需 TI 原生支持。

    如上文所列文档中所述、TI tf 板是否进行了测试

    我不相信、因为您参考的文档仅适用于 K3器件。 (TDA4x 和 AM6x)。

    tf 是否支持 ARM 信任区域

    是、仅器件修订版本 ES2.1。 点击以下链接 http://www.ti.com/drr/opn/AM57X-RESTRICTED-SW、访问安全文档、了解详情。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    [报价 userid="504839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417596/am5716-does-am5716-support-tf–a-opte/5432312#5432312"]]来自