工具与软件:
您好、 专家、
电路板: J722SXH01
SDK: 10_00_00_08
我只想在 EVM 板上使用 RAM 的2 GiB、默认为8GiB 。 我进行了以下更改:
---a/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/arch/arm/dts/k3-j722s-evm.dts
++ b/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/arch/arm/dts/k3-j722s-evm.dts
@@-33、8 @@ 33、8 μ A
内存@8000000{
/* 8G RAM */
- reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>
-<0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x8000000000>;
+ reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
+//<0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x80000000>;
device_type ="存储器";
引导全部;
};
---a-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08/board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
++ b/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08/board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
@@-31、8 + 31、8 @@所选{
内存@8000000{
/* 8G RAM */
- reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>
-<0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x8000000000>;
+ reg =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
+//<0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x80000000>;
device_type ="存储器";
引导全部;
};
uBoot 已识别出2 GiB 但它卡在内核中、请告诉我是否需要更改任何其他内容?
e2e.ti.com/.../evm_5F00_kernel_5F00_hang.loge2e.ti.com/.../evm_5F00_start_5F00_ok.log
此致、
Bing