This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62A7:如何使用 CC33XX 通过 Wi-Fi 从 AM62x 器件流式传输视频

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM625-Q1, AM620-Q1, CC3301, AM62P, AM62P-Q1, AM62A3, AM62A7-Q1, AM67A, CC3351, CC3350, AM623, CC3300, SK-AM62B, SK-AM62A-LP, SK-AM62P-LP, M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417972/faq-am62a7-how-to-stream-video-from-am62x-devices-over-wi-fi-using-cc33xx

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:CC3301AM62P、AM625 、AM620-Q1、AM625-Q1、 AM62P-Q1AM62A3AM67ACC3351、CC3350AM623CC3300SK-AM62BSK-AM62A-LP、SK-AM62P-LPM2-CC3351

工具与软件:

我在 TI.com 上观看了该视频、其中展示了使用 AM62A 和 CC33XX 通过 Wi-Fi 进行视频捕获、机器学习推理和视频流的演示: https://www.ti.com/video/6362360112112

您是否有关于重现此演示的任何材料/说明?

其他器件:AM62A7-Q1、AM62A3、AM627A3-Q1、AM625、AM625-Q1、 AM623、AM620-Q1、AM62P、AM62P-Q1、AM67A、 cc3300、CC3301、CC3350、CC3351、  

EVM:SK-AM62A-LP、SK-AM62B、SK-AM62P-LP、Beagley-AI、 M2-CC3351

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的幻灯片 包含复制视频中演示的说明。 涵盖的主题:

    • 简要概述。
    • 将 M-2 CC3351物理设置更改为 AM62A
    • Dtbo 覆盖层  
    • 将 AM62A 连接到本地 Wi-Fi 网络   
    • AM62A 的 GStreamer 流水线、用于捕获视频、执行 ML 推理、对视频进行注释、使用 H.264编码以及使用 CC3351通过 WiFi 进行流式传输
    • 用于在 Linux PC 上接收视频流的 GStreamer 流水线
    • 使用 VLC 媒体播放器在智能手机或 Windows PC 上接收视频。  

    e2e.ti.com/.../AM6x_5F00_Edge_5F00_AI_5F00_Video_5F00_Stream_5F00_Wifi_5F00_CC33xx.pdf